This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5190:PCB 布局帮助

Guru**** 2490605 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499049/lm5190-pcb-layout-help

器件型号:LM5190

工具/软件:

Howdy,

在上一篇文章中、我询问了一些关于使用 LM5190芯片的48V 至5V (17A 输出)降压转换器布局的问题。 随附的是在未完成跟踪的情况下具有一些元件初步放置位置的 PCB 图片。 我再次遇到了有关创建与 EVM 类似的 PCB 的问题:

1. 7.4.1.1中的数据表提到、对于环路1 "将一个或多个输入电容器负端子连接到低侧 MOSFET 的源极附近。 同样、将输入电容器正端子连接到高侧 MOSFET 的漏极附近。" 由于有一个较大的 beefy 输入电容器连接到那里、因此我发现将其放置在 PCB 的底部可以满足这些要求。 我附上了一张图片(但如果需要、我可以发送文件)来展示这一点:FET 左侧有一个输入电容器、FET 底部有另一个输入电容器。 使用此配置是否合理? 通过底部平面的靠模回路1是否会引起问题? 它是否会干扰我放置在稍靠近它的输入滤波器?

2.我查看了 EVM、发现有很多过孔需要放置。 是否有 TI 用于生成连接平面的所有过孔的脚本? 表上登记、

谢谢、

Yoav Binyamin,

德克萨斯农工大学

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、约阿夫

    SMD 陶瓷输入电容器应靠近顶层 IC 放置。  

    引线式铝电容器可以放置在 PCB 底部(假设 IC 放置在 PCB 的顶部)、还必须确保将大的接地铜连接到底层的 EP 过孔以实现散热。   

    输入滤波器应靠近输入端子、远离 SW 节点。  

    接地过孔是使用 Altium 工具的"过孔拼接/屏蔽"功能放置的。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢;我将按原样保持输入电容器、并且我计划在 EP 上的焊盘中放置过孔。 上下文中、这是一个4层电路板、并且较大的 Cin 输入电容器不应对芯片的接地连接产生太大的干扰。

    对于该输入滤波器、您能详细说明一下"远离 SW 节点?" 是否可以将滤波器完全放置在芯片下方的层上? 您是否建议将输入从右向左移动、并将左侧的这些滤波电容器远离芯片(可能向下移动)? 滤波器是否必须在输入电压与芯片和电源元件的连接之间放置?

    -YB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yoab  

    滤波器可放置在 IC 下方的底层。 请使用内部接地层作为屏蔽层。   

    输入滤波器指输入 LC 滤波器。  LC 滤波器的位置应远离噪声源的开关节点。  

    - EL