This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:使用 EV2400在 BQStudio 中检测 BQ27220电量监测计数时出现问题

Guru**** 2585925 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27220, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496267/bq27220-issue-with-bq27220-fuel-gauge-detection-in-bqstudio-using-ev2400

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

工具/软件:

您好、

我们将尝试根据 bq27220校准指南(SLUA771)配置 BQ27220电量监测计 OTP 数据区域并执行校准。 我们的硬件设置包括 EV2400、并且我们使用的是 BQStudio 工具。

但是、BQStudio 中未检测到目标。 它不会自动检测、手动选择目标也无效。 我们使用 ADVARK 工具对访问电量计进行了测试、并成功运行。

我们怀疑该问题可能与硬件设置有关、可能是由于 EV2400上的上拉电阻会干扰我们电路板上已存在的上拉电阻。 或者、BQStudio 软件中可能存在配置问题。

是否有人遇到类似问题或有任何故障排除建议? 任何见解都将非常感谢。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahul、  

    此问题已分配、将立即进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    EV2400已具有上拉电阻。 请禁用电路板上的上拉电阻。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我会首先尝试一下、然后更新一下您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@Jose Couso,

    我在移除上拉电阻后进行了测试、但没有任何变化。 以下是 BQ Studio 工具中显示的内容。

    有关更多信息、我使用的是 BQ Studio 版本1.3.101.1、BQ27220在该版本中被列为受支持的器件。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    bqStudio 支持 BQ27220。  
    确保您使用的是 EV2400接口连接器中的 I2C 端口。

    您是否能够 使用总线捕获功能比较 EV2400和 ADVARK 的区别?  
    检查 总线中活动的差异。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose Couso、

    感谢您的支持。 我测试了 SoC 和电平转换器隔离板上的设置、在该配置中、BQ Studio 成功检测到电量计。 这样可确认问题是特定于硬件的。 目前、硬件团队怀疑电平转换器中的内部上拉电阻可能是导致该问题的原因、因此他们正在积极进行调查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我很高兴发现了这个问题。 感谢您分享 后续步骤。 您似乎越来越接近分辨率。