工具/软件:
您好:
在8V 电压、高负载(2.6到3A)下使用 LM5013DDAR 降压转换器时、我们遇到问题、因为我们没有获得稳定的输出、但当电流降至2.5A 或电压增加到~12V 时、具有切换功能的输出会消失。 这种情况在室温下发生。
我们的用例是 Vin=8V-72V 到 Vout=5V 的应用、最大能够消耗3A。

在故障过程中、我们测量了134°C 的表面温度。 当我们向表面喷少许冷冻剂时、降压转换器的输出再次保持稳定、这使我们得出结论、故障与温度有关。
因此、我们怀疑损耗高于使用 WebBench 工具计算的损耗。
然而、如果我们将计算结果与 WebBench 工具进行比较、我们预计不会出现如此高的损耗、这会导致效率低、进而导致温度升高。
下表显示了测量结果。 我们还测量了 SW 引脚上的占空比、并发现与 WebBench 工具的计算结果有很大差异。
| 测量 | WebBench 计算 | 差值 | |
| 负载电流 | 3A. | 3A. | |
| 损耗(P_IN-P_OUT) | 6.46瓦 | 3.48W | 2.98W |
| 效率(P_OUT/P_IN) | 70.0% | 82.5% | -12.5% |
| 占空比 | 90% | 68.4% | 22% |
测量和计算之间的差值随着电压的增加而减小。 例如、在12V 下、效率差异为6.9%、在24V 1.6%和32V 下仅为0.5%。
我们的仿真是使用以下电路完成的。

仅供参考、我们的实际电路如下所示:

(3x22uF 输出电容器在原理图的此列表中不可见)
您有什么想法吗、降压转换器出现与温度相关的故障的原因可能是什么?
此致
Franz