This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z558:电池设置问题

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27427, BQ27Z558, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483047/bq27z558-battery-setup-questions

器件型号:BQ27Z558
Thread 中讨论的其他器件:BQ27427BQSTUDIO

工具/软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我们已从 BQ27427迁移到 BQ27Z558、并且在设置和配置方面遇到了一些挑战。

之前、使用 BQ27427时、我们在生成黄金映像之前执行了一个学习周期。 但是、在 BQStudio (版本1.3.127)中、BQ27Z558不再提供学习周期选项/选项卡。 尽管如此、数据表表明仍然需要学习周期。 您能否说明在这种情况下电量监测计如何填充 Ra 表? 是否有任何其他文档或指南概述了此 IC 的正确设置流程?

此外、我们还观察到运行状况(SOH)值已降至23。 如何重置或更正?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对于 BQ27z558、BQStudio 中没有特定的"learning cycle"选项卡。 您只需按照学习周期文档完成即可。

    在分析 SOH 寄存器之前、您应该首先完成学习周期并正确配置电量计。

    https://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slua903/slua903.pdf

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    感谢您的答复。 澄清一下、您是否建议需要通过 BQStudio 或 MCU 发送命令来手动执行学习周期、而不是针对这个特定 IC 在 BQStudio 中提供专用选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Dmytro、

    正确。 您只需按照学习循环文档进行操作、并手动发送必要的命令。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    感谢您的答复。

    我将使用 带10mΩ 分流电阻器的 LI-ion (4.2V VDL 73250 110mA -在化学参数中提供)电池、并已配置 数据存储器 差分输出设置。 此外、我还按照设置了学习周期 SLUA903. 您共享的文档。

    但是、在中 容量 步骤、 FC 充电完成时(完全充电)位不会置位(由充电器 IC 检测到)。 我相信所有的条件 有效充电终止 的要求:

    • DSG = 0

    • AvgCurrent < Termination Current

    • Voltage + Threshold > Charging Voltage

    • 锥形电压= 0

    • 充电容量> 0.25mA

    您能帮助我确定原因吗 FC 位未设置、如何解决此问题?

    我已将日志和数据存储器转储文件附加到 https://limewire.com/d/BnP4X#t4hZpgT0yj

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请允许我花些时间研究一下这个问题。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adrian、

    您对我的 case 有任何更新吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Dmytro、

    很抱歉,花了一段时间回到你,我已经完全回到登录工作. 我无法从您发送的链接访问文件。 TI 限制对某些外部第三方网站的访问。 您可以直接在论坛中发布日志和 gg 文件吗?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    感谢你的帮助。 下面是 Dmytro 发送给我的日志文件。  

    e2e.ti.com/.../3225.Data-memory.gg.csve2e.ti.com/.../Learning-cycle-log.log

    此致、

    REZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Dmytro、

    很抱歉、您需要花一段时间才能回复您。 我在上周五离开了办公室。 我认为我们应该将充电项 Taper Current 增加到8mA、看看该设置是否会触发 VCT。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    感谢您的答复。 您能解释一下更换的原因吗? 是否有任何噪声影响? 从日志中、我清楚地看到我们有足够的时间低于流耗电流来设置 VCT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Dmytro、

    我希望更改收尾电流、以便为监测计留出更多空间、使其有资格设置 VCT。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    感谢您的解释。 但是、即使在增加收尾电流后、FC 标志仍然不会被设置。 我收集了另一组日志文件、并要求 Rez Ameli 与您共享它们、因为它们太大、无法在此处上传。

    如果您需要任何其他详细信息、敬请告知。