请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25750 工具/软件:
您好、
我们使用 BQ25750进行电池充电、我们的 输入电压为47-54V、且在没有电池的情况下可实现空载输出。 芯片上的 STat1/STAT2指示灯快速闪烁、
芯片很快就会损坏。 当前设计处于硬件充电模式、电流限制点为10A、请查看我们的原理图以及如何解决此问题、谢谢。
e2e.ti.com/.../UTARS_5F00_BATTERY_5F00_CHARGING_5F00_BOARD_5F00_VA1.pdf