This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR60410:

Guru**** 2472370 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR60410, LMR60410QEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489549/lmr60410

器件型号:LMR60410-Q1

工具/软件:

您好:

在重新设计我们的器件时、我遇到了 LMR60410。 这似乎很有前景、但我想验证一个方面、我没有很好地记录在案、并且 LMR60410QEVM 开发套件现在很难获得。

在我们的用例中、输入电压范围为9V 至32V、输出电压为5V、开关模式为"自动"模式以获得出色效率。 想象一下该设置的输出电流恒定、为10uA (微安)。 这种情况下的输入电流是多少? 考虑标准条件、室温等 请分享测量值。

有一项非常有前景的声明、即在没有开关的情况下静态电流仅为5uA。 但我们需要知道包括开关在内的总电流。 现在、如果测量值低于100uA (微安)、我们可以完全省去并联 LDO 并简化设计。 如果测量值超过100uA、您能否推荐一些可以替代的替代方案?

非常感谢、期待您的反馈。

祝您愉快、
Adam Podhrazsky
adam.podhrazsky@witte-automotive.cz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将咨询应用工程师来查找此器件、看看我们是否有任何数据、或者我们是否可以获取这些数据。

    一般而言、  最小输入电流的一个非常粗略的近似值为:IQ+(Vout/VIN)*iFB

    其中 IFB 是反馈分压器中的电流。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    从我的测量结果来看、电流消耗为~103uA。 也许这对于您的应用来说是合适的。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、这看起来非常有前途。 我可以问一下输入电压是多少? 还是根本没有那么依赖呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉有后续问题。 结果位于边缘、因此我是否可以要求在输出电流为5uA、10uA 和15uA 时进行额外的测量? 全部用于14V 输入电压。 我认为这将完全解决我的问题。 非常感谢。 Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们将查看此内容、并尽快回复您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、太棒了。 Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我目前正在采购一个董事会、可能需要一周以上的时间才能收到。 一旦我收到它,我将在这里联系你。

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    以下是在14VIN 下、所需负载的输入电流结果:

    5uA:5.6uA

    10uA:7.3uA

    15uA:8.8uA

    我认为可能与之前的测量结果存在通信错误、但这正是我期望在 PFM 中使用该器件的情况。

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇,这是令人印象深刻,非常感谢! Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    欢迎您!

    谢谢您、

    Joshua Austria.