工具/软件:
我有以下设计、我使用此设计在欠压情况下关闭任何使用+5V 的 IC。 我是专门使用 TPS3840PH45的、因此预期的行为是、当电压降至4.5V 以下、直到恢复到4.7V 以上、RESET 在活动事件期间输出高电平信号。
启动时、在连接整个系统后、我有时会看到、尽管输入有效、TPS3840 RESET 线仍保持高电平:
VDD = 5.26
NMR = 5.26
在这些条件下、复位线应处于非活动状态(低电平)、但实际上它会输出常量5.26V。 这是在多个单元上发生的。 请告知我的设计是否不正确、理想情况下可能会发生这种意外行为的原因
**为了便于参考, 5V_Supervisor 线路是我的 稳压器的输出,它只能馈送到这个电源和 PMOS 的源。 5V 网络为电路板的其余部分供电。 然后它通过带状电缆传递到另一个电路板、其中我有相同的+3.3V 电路。 如果我在未连接带状线的情况下打开此电路板电源(或在已通电的情况下连接)、则不会出现此问题。