This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3840:复位行为不符合数据表

Guru**** 2508125 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500035/tps3840-reset-behavior-not-in-line-with-datasheet

器件型号:TPS3840

工具/软件:

我有以下设计、我使用此设计在欠压情况下关闭任何使用+5V 的 IC。 我是专门使用 TPS3840PH45的、因此预期的行为是、当电压降至4.5V 以下、直到恢复到4.7V 以上、RESET 在活动事件期间输出高电平信号。

启动时、在连接整个系统后、我有时会看到、尽管输入有效、TPS3840 RESET 线仍保持高电平:
VDD = 5.26

NMR = 5.26

在这些条件下、复位线应处于非活动状态(低电平)、但实际上它会输出常量5.26V。 这是在多个单元上发生的。 请告知我的设计是否不正确、理想情况下可能会发生这种意外行为的原因

**为了便于参考, 5V_Supervisor 线路是我的 稳压器的输出,它只能馈送到这个电源和 PMOS 的源。 5V 网络为电路板的其余部分供电。 然后它通过带状电缆传递到另一个电路板、其中我有相同的+3.3V 电路。 如果我在未连接带状线的情况下打开此电路板电源(或在已通电的情况下连接)、则不会出现此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、感谢您的提问!

    可能会有一些寄生电容器干扰 CT 引脚、这可能会影响连接3.3V 电路板时的 CT 延迟。 似乎在未连接时、器件会按预期工作、一旦您连接到其他电路板、就会遇到此问题。

    我建议在上电时在连接和不连接另一块板的情况下探测 CT 引脚、以查看是否有任何变化。  

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Sila.