This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:LM5023 QR 转换器设计中的开关频率和工作模式问题

Guru**** 2490615 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5023, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498457/lm5023-issues-with-switching-frequency-and-mode-of-operation-in-lm5023-qr-converter-design

器件型号:LM5023
主题中讨论的其他器件: Tina-TI

工具/软件:

尊敬的德州仪器(TI)支持团队:

我目前正在从事使用 LM5023 QR 转换器 IC 的设计、其额定输出为65W、19V、采用通用输入电源。 在 TINA-TI 中对系统进行仿真时、我遇到了几个问题、非常感谢您提供以下方面的帮助:

  1. 开关频率偏差: 根据数据表、系统应以130kHz 的开关频率在不连续导通模式(DCM)下运行。 然而、在半负载和最大输入电压下运行期间、我观察到的开关频率约为107kHz。 您能就导致此偏差的原因提出建议吗?

  2. 满载时的工作模式: 当系统在325V 和375V 直流电源满载条件下运行时、预期的运行在 QR (准谐振)模式下。 但是、系统似乎在 DCM 模式下运行。 您能帮助确定这种情况可能发生的原因吗?

作为参考、我的设计基于 LM5023-2EVM 笔记本适配器、它具有类似的额定值。

LM5023.TCS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    您的查询已收到、将按收到的顺序予以答复。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请在下面查看我的评论。

    1. 开关频率偏差: 根据数据表、系统应以130kHz 的开关频率在不连续导通模式(DCM)下运行。 然而、在半负载和最大输入电压下运行期间、我观察到的开关频率约为107kHz。 您能就导致此偏差的原因提出建议吗?
      • 我查看了数据表、该设计将在您选择的最大频率 LPM 下以 QR 模式运行、并随着负载降低频率、直到设计达到130kHz。 DCM 模式下工作。
      • 通过查看数据表中的图13、需要将变压器设计为在最大负载低压线路时具有58kHz 的频率。
      • 您可能已经设计了在低压线路上实现较低的开关频率。 选择初级磁化电感将使设计更好地跟踪数据表中建议的内容。

     

    1. 满载时的工作模式: 当系统在325V 和375V 直流电源满载条件下运行时、预期的运行在 QR (准谐振)模式下。 但是、系统似乎在 DCM 模式下运行。 您能帮助确定这种情况可能发生的原因吗?
      • 如果您的设计在 DCM 模式下运行、那么变压器匝数比很可能过低。
      • 我建议根据数据表中的建议重置匝数比。

     

    此致、