主题中讨论的其他器件:TPS4800-Q1
工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我目前正在使用 TPS12000QDGXRQ1 并且在的计算方面出现了差异 RISCP 电阻器 。
根据 数据表 、RISCP 的公式为:
RISCP =(ISC * RSNS - 19mV)/ 2µA
不过、在中 TI 提供的 Excel 计算器 公式为:
RISCP =(ISC * RSNS - 10mV)/ 2µA
这是一个显著的差异、可能会在我们的设计中导致 RISCP 具有不同的值。
为进一步加深混淆、我查看了的原理图 TPS4800-Q1 EVM 、并且看起来是 Excel 工作表公式(偏移为10mV) 已在那里使用— 而不是19mV 指定的损耗值。
请您帮助澄清以下内容:
1. 哪个公式正确—数据表中的公式或 Excel 工作表中的公式?
2.如果10mV 是正确的值,数据表是否已过期或有误?
3. 是否存在任何保证失调电压差异(10mV 与19mV)的器件或应用条件?
谢谢。此致
Vinod J
Mistral Solutions。