This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320U:PMBus 内部访问间隔

Guru**** 2814305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90320, UCD90320U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492865/ucd90320u-pmbus-inter-access-interval

Thread 中讨论的其他器件:UCD90320UCD90320U

工具/软件:

您好、

在 UCD90xxx 常见问题解答文档中、描述了 PMBus 查询之间需要1ms 的间隔。 在适用于该芯片的 Linux 内核驱动程序中、我发现了以下注释:

据观察、在以下情况下、UCD90320随机无法访问寄存器
在寄存器写入的背面执行另一个访问。 方法
确保写入访问和之间的延迟最小
后续访问。 500us 基于实验数据。 交通工具
350US 问题似乎消失了。 增加一些额外裕量以允许
系统间的差异。

我们计划在关键应用中使用该器件。 您能否进一步详细说明何时需要这个时间间隔? 根据上面的注释、在写入后立即进行另一个访问时只有一个问题。 这是否意味着读取访问不需要时间间隔? 这是否适用于所有写入命令或仅适用于选择集?

提前感谢

b.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在 UCD90320U 上进行了固件更新、以解决此问题。 你不会面临同样的问题。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的答复。

    您是否可以指定自实施此版本以来的版本? 我们能否通过读取 DEVICE_ID (0xFD)[MFR 45]或 IC_DEVICE_REV (0xAE)来以某种方式验证这一点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请读取0xFD 命令  

    这是来自0xFD 命令的最新固件。

    UCD90320U|3.0.3331|220919
    0x5543443930333230557C332E302E303323333317C322323039313900

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您提供这些信息

    这也可以从生产日期代码中检索吗?

    请在下面找到我们当前使用的设备的图像:

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    由于日期代码为2022年4月、您的器件没有 UCD90320U 的最新固件。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否描述一下如何解释生产日期代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    希望这有所帮助。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您提供这些信息。

    显然也可以升级固件。 是否可以为我们提供最新的固件文件和说明、以便我们可以更新具有较旧固件的芯片?

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请联系您当地的 TI 支持来获取此申请。

    谢谢

    颐和