This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5149-Q1:负载为100uA 时的待机电流

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5149-Q1, LM5149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500106/lm5149-q1-standby-current-when-load-is-100ua

器件型号:LM5149-Q1
主题: LM5149中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

我的客户在其48V ACU 工程中选择 LM5149-Q1。 他们想知道当 Vin=48V、Vout=14V、Load=100uA 时、LM5149-Q1本身消耗的总电流是多少?

此致

灰色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grey、

    我们目前正在研究中 LM5149的 IQ 为48V、但我们目前没有数据。  最好将其脱机、因为收集数据可能需要一点时间。  谢谢。

    David.baba@ti.com

    David。