This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:LM5023

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5023, UCC28722, UCC28C44

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498841/lm5023-lm5023

器件型号:LM5023
主题中讨论的其他器件: UCC28722UCC28C44

工具/软件:

我想设计符合以下规格的直流/直流反激式转换器-

输入电压范围= 14Vdc 至150Vdc

输出电压= 12V 直流

输出电流= 1.25安

可以将 LM5023控制器用于该设计吗? 否则您可以建议替代解决方案。

还提供上述规格的参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    您的查询已收到、将按收到的顺序予以答复。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    输入范围较大、为10.7至1。   这是非常激进的。  典型值为3到1、5到1可获得。

    我见过初级侧调节反激式控制器的使用是9:1。  下面将为您提供一份应用手册、其中讨论了如何为此应用使用 UCC28722进行设计。   该器件与 LM5023类似、因此可以实现9:1。

    https://www.ti.com/lit/an/slua781/slua781.pdf

     

    编程为10.7至1输入电压范围、您可以将其设置为  您可以考虑使用电压模式控制中转发的固定频率双开关。  您需要将占空比限制为最大50%。  在最大线路上、占空比将降至4.7%。   如果您决定这样做、您可以使用具有板载放大器且占空比限制为50%的 UCC28C44。

     

    因此、您可以将 LM5023用于9:1输入范围。  如果您想使用更多器件、我建议在双开关正激式转换器中使用 UCC28C44。

     

    如果您决定在此应用中使用 UCC28C44来实现双开关正向转换器、请在标题中使用 UCC28C44重新发布、以便适当的应用工程师可以为您的设计工作提供支持。  

     

    此致、

     

    Mike