This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23882:使用 TPS23882时、我的 PoE 器件遇到电源问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495625/tps23882-i-am-experiencing-power-supply-issues-with-my-poe-device-when-using-the-tps23882

器件型号:TPS23882

工具/软件:

"应用:采用 TPS23882的 PoE 电源。

问题:许多基于 TPS23882的 PCBA 在初始上电时无法为连接的 PoE 器件供电。 需要重启 PCBA 电源才能建立正常运行。

复制步骤:关闭发生故障的 PCBA 电源后、等待48V 电源完全放电、然后重新接通电源、将可靠地重现故障。

分析:在工作电路板和故障电路板之间交换 TPS23882 IC 会导致故障使用 IC 迁移。 故障的根本原因未知、无法排除出现 IC 缺陷的可能性。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhan:

    您能否更深入地介绍导致一致故障的设置和特定测试案例? 该器件运行时所采用的寄存器配置设置是什么? 是否通过 I2C 配置器件? 您是否有该设计的方框图?

    此致、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    配置详细信息:
    外部配置由通过 I2C 连接的 MCU 处理。 I2C 和 RESET 信号线默认将4.7kΩ 上拉电阻连接到3.3V。

    具体测试用例:

    1. 测试用例1:  在器件断电并等待器件完全放电后、当器件重新上电时、PoE 端口在为外围器件供电(无法正确供电)时会出现异常行为。

    2. 测试用例2:  关断器件后、如果检测到48V 电路上还存在8V 至10V 之间的残余电压、则在重新为器件供电时、PoE 端口将正常为外设供电。

    3. 测试案例3/观察:  从 PCBA 中移除 MCU 后、隔离(独立)中测试 TPS23882会重现测试用例1和2中所述的相同问题。 由于在这种情况下未配置寄存器、但会发生相同的电源异常、该现象是否证明该问题与寄存器配置无关?

    4. 设计的方框图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhan:

    TPS23882需要进行配置以确保正常运行、且不具有自主模式功能。 仅在 TPS23382中具有此特性 B 软件包、因此对于测试用例3、移除 MCU、考虑到配置丢失且启动时没有配置、我预计在系统重新启动后会看到不正确的行为。

    我有两个猜测正在发生什么没有完整的细节:

    1.您的 Vdd、Vpwr 和复位引脚存在电源时序问题,在这些测试条件下使器件保持锁定状态。  我建议将 Vdd 保持为低电平、直到 Vpwr 先前清除 UVLO 条件。 您还可以将 RESET 引脚保持为低电平、直到 Vpwr 清除 UVLO、从而确保 UVLO 锁存被正确清除。  

    还需要注意的是、TPS23882是一款3类30W 器件、根据 IEEE802.3bt 规范、该器件要求兼容型系统具有50V 电压。 这不是您的系统的问题、而是仅供您了解的附带说明。

    2.您的配置和寄存器设置可以让您了解系统无法开机的问题。 发生此问题时、请提供所有寄存器设置的寄存器转储、或者提供将器件设置为正常运行的配置步骤。

    此致、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 该图显示了 VPWR (黄色)、VDD (红色)和 RESET (绿色)的波形。 此上电顺序是否符合要求?

    2. 在之前的响应中、您多次提到 TPS23882没有自主模式功能、需要通过配置才能运行。 基于此、我们能否得出以下结论:为了使 TPS23882正常运行、它是否必须依赖于外部添加的微控制器(MCU)的配置?

    3. 还有一个问题:在不存在 MCU 的设置中、我只在引脚52上添加了一个62kΩ 下拉电阻器。 在不依赖于任何 MCU 配置的情况下、TPS23882仍能够正常为外部器件供电。 此操作模式是否正确/有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhan:

    1.上电顺序正确。 感谢您提供的波形。

    2.您的理解是正确的,需要一个 MCU 来加载 SRAM 并将器件配置为在正常条件下运行。 MCU 结构应类似于以下内容:

    3.您使用的是 TPS23882RTQR 还是 TPS23882 B1 RTQR。 B1版本支持此功能、非 B1版本不支持这种运行模式。

    此致、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brandon、

    它们使用 TPS23882RTQR

    BR

    Cayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cayden:

    由于他们使用 TPS23882RTQR、因此需要通过 I2C 连接来加载正确的 SRAM、并根据 EVM 用户指南和数据表配置器件。 它们还可以切换到兼容 P2P 并具有自主模式功能的 TPS23882B1RTQR 来进行评估。

    请告诉我首选哪个步骤、我可以指导后续步骤。

    此致、

    Brandon