This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256303:直流输入电压和 HV 引脚

Guru**** 2490975 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498480/ucc256303-dc-input-voltage-and-hv-pin

器件型号:UCC256303

工具/软件:

您好、

我们使用 TI UCC256303设计了一个 LLC 转换器。  

设计规格为:28V 直流输入、12V 输出、P_OUT 50W (最大值)、频率 切换> 1 MHz

我们不需要交流电压和 PFC 级、因此我们可以选择:HV 引脚接地、VCC 由外部28V 电源供电。

系统进入连续故障状态、因此我们问道、芯片是否可以在没有 HV 引脚交流电压或任何电压的情况下工作。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    50W 下的预期开关频率是多少?

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据所选的 L 和 Q、开关频率将在900kHz 和1400kHz 之间变化。

    1000kHz 是谐振频率。

    您是否有关于我对 HV 引脚的请求的任何信息? HV 接地并连接到 VCC 上的辅助电源时是否正常?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    不能将此控制器用于1MHz 开关频率。 对于此控制器、建议的谐振频率不应超过300kHz。  

    此致

    Manikanta P  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    那么为什么在数据表中存在此规格: 宽工作频率范围(35kHz 至1 MHz)

    我们可以将 其保持在该范围内以实现谐振频率、并为补偿留出足够的空间、从而在最大增益时将开关频率保持在1 MHz 以下。

    这样可以正常工作吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    1MHz 是启动频率、而不是谐振频率。 所以、您可以尝试一下。 但我们建议该控制器不要超过300kHz。  

    此致

    Manikanta P