This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:使用1个适配器为电池充电

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, TPS25751, TPS54531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499736/bq25798-charge-batteries-using-1-adapter

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件: TPS25751TPS54531

工具/软件:

我将使用 USB-C 适配器以使用 BQ25798为电池充电。 包含的 TPS25751用于控制充电器、可将 TPS25751的输出馈入 TPS54531以降低电压、并将该电压用作 BQ25798的输入。  

USB C > TPS25751 > TPS54531 > BQ25798。  

如果我可以使用1个适配器和2个充电器、我会感到困惑? 如何在 USB PD 组件和充电器之间设置电源?  

您是否也可以对电流限制器(ILIM_HIZ)的值进行注释?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cid:

    有关 TPS25751供电和固件(直接控制 USB-PD-CHG-EVM)的参考设计、请访问 https://www.ti.com/tool/BQ25798-01。  该设计中有一个降压转换器为 TPS 器件提供5V 电压轨。   

    您可以并联使用2个充电器、其中一个配置为在另一个充电器之前终止。  但是、您需要新固件和 I2C 多路复用器、因为2个并联的 BQ25798充电器具有相同的 I2C 地址。

    此致、

    Jeff