This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5036:LP5036 VLED 和 LED 串联连接

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499910/lp5036-lp5036-vled-and-leds-connected-in-series

器件型号:LP5036

工具/软件:

您好、

我可以用 LP5036串联3个 LED 吗? 如果是、VLED 的最大值是多少?

OUTPUT 引脚是电流阱、因此不需要串联下降电阻器?

我的用例是:

 - 总共36个 RGB ,总是3个 RGB 串联

 - RGB 的 Vf = 5V , 我可以使用 24V VLED 电源电压吗?

此致

Ngoc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ngoc:

    否、VLED 电压不应超过5.5V。

    是的、输出处于恒流控制状态、因此无需串联电阻器。

    关于连接、您是否表示在一个通道上串联3个红色 LED、然后在一个通道上串联3个绿色 LED、然后在一个通道上串联3个蓝色 LED、然后继续串联3个红色 LED ...?

    且 Vf = 5V 是1个 LED 的正向电压还是3个串联 LED 的总和?

    此致、

    Felix