This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502H-Q1:与 SRC 引脚的连接相关的查询。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM74502H-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497179/lm74502h-q1-query-related-to-connection-of-src-pin

器件型号:LM74502H-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我们计划在其中一个应用中使用 LM74502H-Q1。

我们将控制两个不同的背对背 N 沟道 FET 电路。

 由于两个单独的电路、我们不能将背对背 FET 的公共源极连接到'SRC'引脚。

请建议我们是否可以将 SRC 引脚连接到 VS 或 GND 以正常运行。

正在寻找及时的响应。

提前感谢您。

此致

Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shubham

    您是否有任何可以分享的方框图或原理图?

    当然、SRC 不能连接到 GND。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiven、

    请查看以下连接的方框图。

    我们尝试使用一个器件而不是两个器件来节省成本。 根据应用、请告知'SRC'引脚是否可与'VS'引脚连接。

    如果您需要更多详细信息、敬请告知。

    此致

    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shubha、

    SRC 是要驱动 MOSFET 的源点。 它必须连接到 MOSFET 源极。

    我们 还将违反控制器的 GATE 至 SRC 额定值。

    不建议将 SRC 连接到 VS。  

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:  

    感谢您的反馈。

    您能根据我们的应用建议使用此器件的另一种方法吗? 成本是非常关键的组成部分、使用两个器件会导致价格上涨。

    此致
    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shubham、

    遗憾的是、我们没有控制器来实现这一点。

    此致、

    Shiven Dhir