This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:LM5175

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51772, LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498465/lm5175-lm5175

器件型号:LM5175
主题中讨论的其他器件:LM51772

工具/软件:

我们正在开发适用于汽车应用的65瓦1C 移动充电器

输入电压范围:12V 直流(10VDC - 15V 直流)

输出电压范围:3.3VDC - 21VDC

输出电流:4A

功率:65W

请告知我们、此器件型号适用于此应用  

此致

Netaji Patra

+91-8437923366

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Netaji、

    是的、LM5175可以用于这种用途、但建议使用 LM51772。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stefan:

    LM5175和 LM51772之间的主要区别是什么? LM51772是一款可通过 GUI 编程的 IC。 它基于 GaN 技术吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Netaji、

    在比较数据表时可以看到很多差异。

    LM51772可通过 I2C 进行配置。

    由于栅极信号电平为5V、LM51772支持 GaN MOSFET。

    此致、

     Stefan