This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25990:外部 I2C EEPROM 地址默认值

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497508/tps25990-external-i2c-eeprom-address-default

器件型号:TPS25990

工具/软件:

您好:

我想将 TPS25990与外部 EEPROM 一起使用以存储寄存器配置(或者更具体地说、以便可以更改和保存两次以上)。

专门列出为兼容(24LC04和 24AA04)的两个 EEPROM IC 都会忽略控制字节中的两个地址位:

Start Bit  Don't Care

  |      |

   S 1 0 1 0 x x B0 R/W ACK ...

               |

           Don't Care

但是、我可以访问的 I2C EEPROM 要求这些位是确定性的。  TPS25990在与 I2C EEPROM 通信时使用哪两个地址位?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请让我检查一下、然后返回。  

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keenan:

    在 TPS25990数据表中、我没有看到任何与 EEPROM 相关的命令需要地址。

    此致

    Kunal Goel