This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:TPS55289原理图/布局检查

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: INA236

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496838/tps55289-tps55289-schematic-layout-check

器件型号:TPS55289
主题中讨论的其他器件:INA236

工具/软件:

QA 站的 PPS。 (被测器件可能存在短路缺陷等)

该器件具有输入超级电容器。

V 输入:12V - 2A。  

V OUT:2-5V - 从50uA 到高达2A。

模式:恒定电压加电流限制(约1.3A)。

控制:通过 I2C 的 MCU

原理图/布局检查+"Mode Pin" 连接正确?

 

布局4层。 底部 VIN 和 VOUT。  IN1 - GNG

L1 - IHLP40DZER4R7M01

U3 - TPS55289RYQR

U4 - INA236电流表从50uA 到1.3A、分辨率为10uA

R16 -大约70毫欧。

此致。

多谢 Vladislav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们正在度假、下星期一可能不会回复。 感谢您的耐心。
    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vlad:

    感谢您联系我们。

    关于原理图:

    确保 SCL 和 SDA 上拉。

    如果使用、将 FB/INT 连接到 VCC。

    建议添加 RC 缓冲器作为 EVM。

    关于布局:

    将输入电容器和输出电容器靠近 IC 放置。

    将 VCC 电容器与 IC 放在同一层、并将其靠近 IC 放置。 请参阅布局指南。

    使用单独的 AGND 和 PGND.e2e.ti.com/.../2388.TPS55289-Layout-Guideline.pdf

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Тhank 你。 文档非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vlad、欢迎您。