This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:TPS2116原理图审阅

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2116, TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494001/tps2116-tps2116-schematic-review

器件型号:TPS2116
主题中讨论的其他器件: TPS2121

工具/软件:

尊敬的专家:

我们使用 TPS2116按如下方式设计、使用自动模式、优先考虑 VIN 1引脚干电池的3.0V 电源、然后是 VIN 2引脚锂电池的3.7V 电源、但我们发现了一个问题、当两种电池都连接(有3.7V 锂电池和3.0V 干电池、当前3.0V 干电池重新供电、 但是、当拔下单个电池时、系统将断电、无法快速切换到3.7V 锂电池电源)、请帮助查看、TPS2116应该能够满足这一需求。 (拔下其中一根电力、不能断电、另一个电源很快供电、请参阅能满足的规格)、然后帮助查看有关 TPS2116设计的电路是否存在问题? 谢谢、原理图如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Herbert、

    请让我检查一下、然后返回。  

    此致  

    Kunal Goel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了

    原理图如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  我来检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Herbert、

    很抱歉耽误你的时间。 设计看起来不错。 您还可以检查 TPS2121、它具有快速切换。

    此致

    Kunal Goel