This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:如果用于仅降压模式、是最佳器件?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, TPS55289-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499526/tps55288-best-part-if-used-for-buck-only-mode

器件型号:TPS55288
主题: TPS55289中讨论的其他器件

工具/软件:

如果我需要可编程电源功能、但转换器将始终处于降压模式(通过20V 输入电压)、TPS55288是否是 TI 目录中的最佳选择?

我在 TI 目录中似乎找不到更多其他内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    感谢您的联系。

    很抱歉、我只关心降压/升压器件、对降压几乎一无所知、请提交一个仅包含"降压 I2C"标签的新 e2e 主题、因此降压专家将回复您的问题。

    您还可以查看 TPS55289-Q1以了解不同的功率电平。

    BRS、

    布莱斯