This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74930-Q1:LM74930-Q1使用问题

Guru**** 2492385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499645/lm74930-q1-lm74930-q1-use-problems

器件型号:LM74930-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM74930

工具/软件:

你(们)好  

对于 LM74930应用、在瞬态测试期间、我们想要阐明一些参数。

测试参数:US=58V、UP=70V、TR=5us、TD=500us、TF=250us。 详细波形如下所示。

 

  1. 74930是否能够在短时间内保护电路 TR=5us?

由于我们在数据表中检查了 tovp_off 参数、范围4-7us、无法配置。 PLS 帮助仔细检查我的理解是否正确?

     如果74930无法对 FAST_5us 进行响应、是否有其他元件建议或方法?

 

 

BR