This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82150:运行期间元件发生故障

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82150
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490814/tps82150-components-fail-during-operation

器件型号:TPS82150

工具/软件:

尊敬的支持团队

我们 在其中一个设计中使用 TPS82150、并存在以下问题:两个器件(不同的生产批次的器件和电路板)在最初 正常工作后在运行期间出现故障。 我担心可能的设计问题。 您能查看我们的原理图吗?

e2e.ti.com/.../0160.pmic.pdf

在这两种情况下、IC102 (FPGA1V2)均失败。 更换有缺陷的器件后、主板工作正常。 故障部件在 VOUT 和 GND 之间都存在短路(2..7欧姆)。

以下是可正常工作的参考板的一些测量结果:



如果您需要更多信息、请告诉我。  
感谢您的支持!

返回

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reto:

    她对我说。

    您能给我看看 VIN、Vout 和 ss 波形吗?

    谢谢、Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reto:

    您是否在3V6插座上看到过类似的故障?  您能否测试电感器端子处的 SW 节点波形?

    您能否上传布局的屏幕截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、关于您的问题:

    我在上面的文章中看到了 Vin 和 Vout 波形。


    SW 节点波形


    SS 波形

    您是否在3V6插座上看到过类似的故障? 不、这款器件到目前为止从未失败。

    BR

    返回

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RETO:

    这些波形看起来正常。  

    您可以告诉我布局吗?

    谢谢、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin

    可以肯定的是、布局如下:

    所有元件均位于顶层。 下面的下一层(中间层1)是 GND 平面

    BR
    返回

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reto:

    这种布局不好。 根据您的说明、Vout 短接至 GND 表示低侧 MOS 已损坏。 这可能是由 SW 上升振铃引起的、这是低侧 MOS 的电压应力。 为了减少 SW 上升振铃、请将0.1uF 电容器放置在最靠近 VIN 引脚的位置、如下所示。

    谢谢、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在观察电感器电压振铃时、我刚意识到3V3和1V2电源之间存在差异:

    使用1V2电源时、SW 节点电 压在电源处降至0V 以下、就好像它受二极管限制在大约-700mV、而使用3V3电源时、电压始终大于0V。 这可能是个问题吗? 这可能是我们从未看到3V3电源发生故障的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reto:

    这是由内部 MOS 驱动器的死区时间引起的、电感器电流会流经低 MOS 的体二极管。 0.7V v 是体二极管压降。 这不会导致任何问题。  

    谢谢、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin
    感谢您的回答/建议。 按照您的建议、我已将一个额外的100N 电容器尽可能靠近输入端放置、但我看不到 SW 节点的振铃有任何差异。  

    我不确定我是否理解您的解释。 您讨论的是"SW 上升振铃"、但当我查看波形时、我在 SW 节点电压的上升沿看不到振铃: