请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG2100EVM-078 Thread 中讨论的其他器件:LMG2100EVM-097
工具/软件:
您好、
是否可以向我发送 LMG2100EVM-097的设计文件?
此致、
Jamie
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
是否可以向我发送 LMG2100EVM-097的设计文件?
此致、
Jamie
e2e.ti.com/.../LMG2100EVM_2D00_097A_5F00_Altium.ZIP
您好 Jamie:
我将共享要使用的 Altium 设计的 zip 文件。
谢谢、
Subhransu