This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:跳变电流远高于电流限制容差

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498929/tps1663-trip-current-is-way-higher-than-current-limit-tolerance

器件型号:TPS1663

工具/软件:

您好、

我使用 TPS16630PWPR、并使用3.3k 电阻器将电流限制设置为5.5A。  不过、我注意到它甚至在6A 时不会跳闸、这远高于数据表中规定的容差。  我使用其他电流限值重复此测试(将电流升至电流限值)、并一致发现它会以比预期更高的值触发:

2A 的电流限制在2.5A 时触发

4A 的电流限制在5.22A 时触发

这可能是什么原因造成的?  我在其他地方使用此芯片、并且看到了准确的电流跳闸点、因此不知道为什么我只在几个地方看到了这种行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    欢迎来到 E2E。

    您使用哪种类型的负载? 这是电子负载还是电阻负载?

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    我使用了电子负载。  我从低于预期跳闸电流大约100mV 开始、然后在开启时缓慢升高、直到跳闸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 RLeu、

    具有 CC 模式的电子负载可能会与器件的电流限制电路混淆。 它就像将两个电流源串联在一起。  

    请使用电阻负载进行精确测量。

    谢谢  

    Amrit