This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:对 I2C 总线的关断影响

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498881/tps55289-shutdown-effect-on-i2c-bus

器件型号:TPS55289

工具/软件:

你好。 TPS55289的规格说明:

"当 EN/UVLO 引脚电压被拉至0.4V 以下时、TPS55289处于关断模式、并且所有功能都会被禁用。 所有内部寄存器均重置为默认值"

 我的印象是 I2C 总线不仅处于未激活状态、还被强制接地。 这是不希望出现的情况、因为它会阻止与同一总线上其他芯片的通信。  您能否确认这种行为?

谢谢

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    SCL 和 SDA 引脚为开漏连接、当 TPS55289处于关断模式时、SCL 和 SDA 将悬空、而不强制设置为 GND、因此我认为它不会影响 MCU 与其他芯片的通信。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce。   

    该规范还规定:

    "当输入电压低于2.6V 时、TPS55289将被禁用"。 这与关断模式相同吗?  

    我遇到了这样的 情况:当 VIN 为0时、即使 施加了器件外部 VCC、芯片也会将 SCL 和 SDA 拉至地。  输入保护二极管可能会形成到 VIN 的路径?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan Van、

    是的、当 Vin 低于2.6V 时、器件也会关断。 都处于高阻抗状态。

    它可以由其他器件(例如 MCU)拉至 GND、但对于 TPS55289、正如我提到的、 在关断模式下、SCL 和 SDA 引脚都具有高阻抗。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、似乎不是导致问题的 TPS55289