This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61070A:转换效率

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499369/tlv61070a-conversion-efficiency

器件型号:TLV61070A

工具/软件:

尊敬的团队:

请提供 TLV61070A 的以下工作状态转换效率

A.Vin 3.0至 Vout 3.3V

Iout:10uA、20uA、30uA… 至100uA、  

总共十个连续值

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅数据:

    10uA、20uA、10%、30uA、18% 40uA 28%、100uA78%

    该负载是否约为10uA~100uA。 如果是、您可以参考具有低 IQ 的设备、例如 TP61299。