This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76972:均衡电流

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498578/bq76972-balance-current

器件型号:BQ76972

工具/软件:

您好专家、

1.因为 BQ76972是用于实现电芯均衡功能的外部 MOSFET。 那么、如何理解" 通过单个电芯= 100mA 的最大电芯均衡电流"呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的北大:

    BQ76972具有内部均衡 FET 、其 Rdson 为~28 Ω。

    BRS

    KIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kian:

    谢谢。 因此、客户可以选择使用内部 FET 进行电芯均衡? 其最大电芯平衡电流为48V 50mA。

    和外部 FET 是可选的。 TI 会建议使用外部 FET 进行电芯均衡的哪种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的北大:

    没问题。 如果只有50mA 均衡电流、则可以使用内部 FET。

    如果希望获得更好的热性能或更高的均衡电流、建议使用外部 FET。

    BRS

    KIAN