This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65214:我想知道这种无法正常输出的原因和解决方案

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499036/tps65214-i-want-to-know-the-reason-and-solution-for-this-inability-to-output-normally

器件型号:TPS65214

工具/软件:

大家好、我正在测试 TPS6521402芯片、在测试过程中遇到以下情况导致 PMIC 无法启动。 您能帮助分析原因吗?
① EN/MODE/VSEL 三个引脚通过电源上拉至3.3V
② GPO 引脚通过上拉电阻器连接到电源、但在上电过程中、有三个周期性脉冲继续输出低电平
③、Buck2输出0.8V、而其他电源不输出电压
④上述测试是在空载条件下进行的
⑤详情请参考下面的测试图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jianannan:

    由于 PMIC 无法完成下电上电、因此它总共尝试上电3次。 是否为所有电源轨组装了所有必要的输出元件?

    您能否分享原理图进行审阅?

    Sathish  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish、
    我已经解决了这个问题。 电压在 BUCK2中的某个位置被拉低、导致 BUCK2的反馈不符合要求、进而激活 PMIC 保护机制、导致无输出。 非常感谢您的提醒。
    Jianannan