This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61289:双向电池充电器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61289, TPS61289EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496247/tps61289-bidirectional-battery-charger

器件型号:TPS61289

工具/软件:

您好、  

我正在寻找双向电池充电器。 应用要求是我采用24V 的输入电压为2A 的4节锂离子电池组充电器。 一旦断开24V 电源、同一充电器电路应反转功率流并提供24V 输出。  我看到了 TPS61289、乍一看、它看起来非常适合我的应用。 但我有几个问题、

1.查看数据表的图7.1、我假设 ISET 和 VSET 分别控制电池 CC 值和 CV 值。 将模式切换为升压时、 确定高端口侧输出电压的因素是什么? 如何将该电压固定为24V?

2.数据表规定 TPS61289从高侧供电、而在本例中、我不会始终在高侧供电、而是始终将电池包连接到低侧。 我能否从低侧和高侧连接一个二极管、以便当24V 电源与高侧断开时、在模式切换为升压之前、高侧将通过二极管从低侧供电? 这会对电路产生不良影响吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darren:

    升压 Vout 通过 FB 分压器进行配置。 IC 内部环路将调节 Vout、直到 FB=1V、因此如果需要设置 Vout 24V、请应用23:1分压器

    您无需担心 VHIGH、因为升压器件在其高侧 MOSFET 上具有内部体二极管。 因此、即使 IC 未进行升压、Vin 也会传递到 Vout。

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Travis、  

    感谢您的答复。  

    我对 VFB 设置有点困惑、因为数据表建议将 VFB 保持在0.7V 至0.8V 之间、这与具有精确的 VFB 基准电压以设置固定输出电压的典型方法不同。 因此、如果我理解正确、请参考 TPS61289EVM 用户指南的图4-1、

    当 MODE 切换为升压时、反馈电阻器 R4和 R8将设置 VHIGH 电压(在本例中、考虑到 VFB = 1V、VHIGH = 15V)。

    2.连接到 COMP 的补偿电路将调节连接到 VLOW 的电池的充电 CC 电流和 CV 电压。

    与我的情况相比、我只需要创建一个额外的电路、以便在移除 VHIGH 电源时自动从降压模式切换到升压模式。

    PS: 由于 TPS61289数据表的含义有点模糊、是否有任何其他与 TPS61289相关的设计文档或应用手册。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darren:

    我将在内部检查并于下周回复。

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们正在度假、Travis 可能会在下周一做出回应。 感谢您的耐心。

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darren:

    Vfb =0.7-0.8V 适用于降压运行、不会影响升压 Vout。 TPS61289需要其 降压模式  VHIGH 低于升压模式 VHIGH。 请根据 Vfb = 1V 计算升压 Vout。

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Travis、  

    感谢您的答复。  

    在我的应用案例中、我将使用需要驱动24V 输出的4节串联电池。 因此、我想让同一个器件执行充电和升压操作。 TPS61289具有低成本和双向性、因此在移除升压侧的电源后、使用降压侧为4节串联电池充电、使用升压侧输出24V (我需要设计一个电路来根据需要自动更改模式)。 我曾经见过其他双向器件、但它们比 TPS61289的成本都高得多、并且针对我的应用而专门设计了一些器件(例如、两个方向都是降压/升压转换器)。  

    您能告诉我您想到的另一款器件吗?

    此外、TPS61289是否有任何其他设计说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darren:

    我会检查一下我们有什么并回答明天。

     此致

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darren:

    我检查了我们的内部文件、 TPS61289没有其他设计说明。 我同意您的意见、这个数据表非常模糊。  您可以按照有关系统设计的 EVM 用户指南进行  操作、如有其他问题、请发送电子邮件至 travis-wang@ti.com。

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Travis、  

    感谢您的检查。 最后一个问题是、我是否可以签署 NDA 以获取未加密的仿真文件版本? 如果是、我应该联系哪里/谁?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darren:

    您的公司是否有 TI 销售支持? 请联系 TI 销售团队以获取 NDA。

    此致、

    Travis