This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5012EVM:电源管理论坛

Guru**** 2797695 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498979/lp5012evm-power-management-forum

器件型号:LP5012EVM
主题中讨论的其他器件:LP5012

工具/软件:

我在与 LP5012 EVM 通信时遇到问题。

 

USB 连接到了任何更新。  GUI 显示已连接、但器件无法读取或写入寄存器。

我的底部有绿灯:

 

当我尝试读取或写入寄存器时出现错误:

oneui:服务器:hwcomm:regwrite:[DEVICE_CONFIG0 @ 0x00]失败

2025年4月8日

17:07:03

oneui:服务器:hwcomm:regread:[reset @ 0x17] failed。 (1744150023146)

2025年4月8日

17:07:03

oneui:服务器:hwcomm:regread:[OUT11_COLOR @ 0x16]失败。 (1744150023146)

 

附件是我的跳线设置和电缆连接的图片。

 

是否知道问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dave:

    首先、更改 J6的跳线以将 EN 引脚短接至 MCU。

    其次、检查 I2C 从器件地址(如果为0x14)。 如果没有、请尝试将其修改为0x14。 如果显示错误、则地址无法设置为0x14。 请按照以下步骤修改脚本。 然后、再次打开 GUI 并将地址设置为0x14。

    脚本修改说明:

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该解决方案不起作用。  广播 I2C 地址是问题所在、但建议的修复方法不允许应用启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该应用程序启动、但似乎在确定它是 LP50之前挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我想您没有更改文件位置、对吧? 我已验证解决方案在我这边运行良好。 我认为这两个文件可能修改不正确。  

    是否可以直接用附加的修改文件替换原始文件? 并执行步骤3?

    执行步骤3时请确保 GUI 已关闭。

    如果问题仍然存在、我已要求我们的销售人员 Dave 安排一次会议来一起解决问题。

    e2e.ti.com/.../devicesI2CInfo.json

    e2e.ti.com/.../devicesInfo.json

    此致、

    Felix