This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A16-Q1:道路法规和线路法规

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A16-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498989/tps7a16-q1-road-regulations-and-line-regulations

器件型号:TPS7A16-Q1

工具/软件:

您好:

在数据表中、负载调整率和线性调整率的典型值为1%、但您能告诉我最小值和最大值吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们没有 TPS7A16-Q1上具有线性调整率和负载调整率的最小值和最大值。

    典型值通过基准测试进行测量、以帮助提供通常值的估计值。 在整个测试条件下、我们发货的器件的最小值和最大值都得到保证。 在这种情况下、我们不会保证负载和线路调节、因此无法提供它们。  

    好极了

    Gregory Thompson