工具/软件:
您好:
TI 的充电 IC BQ25882YFFR (R1150070051LA)存在两个硬件问题:
问题1:
使用电涌仪为机器充电时(硬件测试所需)、如果不运行电涌、则无法为整个机器充电。 测试期间的 VBUS 波形异常、存在周期性压降。 测试视频已随附。 下图显示了原理图和测试波形。

通道1:VBUS 电压
通道2:VBUS 电流

e2e.ti.com/.../VID_5F00_20250313_5F00_102717.mp4
问题2:
TI 的充电 IC BQ25882YFFR (R1150070051LA)存在充电切断问题(软件集200mA、实际测试为70mA)。 有关详细信息、请参阅随附的日志、