This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25882:有关 BQ25882的问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487145/bq25882-question-about-bq25882

器件型号:BQ25882

工具/软件:

您好:

TI 的充电 IC BQ25882YFFR (R1150070051LA)存在两个硬件问题:


问题1:
使用电涌仪为机器充电时(硬件测试所需)、如果不运行电涌、则无法为整个机器充电。 测试期间的 VBUS 波形异常、存在周期性压降。 测试视频已随附。 下图显示了原理图和测试波形。

通道1:VBUS 电压
通道2:VBUS 电流

   

e2e.ti.com/.../VID_5F00_20250313_5F00_102717.mp4

问题2:
TI 的充电 IC BQ25882YFFR (R1150070051LA)存在充电切断问题(软件集200mA、实际测试为70mA)。 有关详细信息、请参阅随附的日志、

e2e.ti.com/.../BQ_5F00_8800mV_5F00_70mA.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您正在进行哪种类型的 VBUS 浪涌测试? 有关 VBUS 浪涌的更多详细信息吗?

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Ning:

    浪涌仪器耦合方法:电容器/电感器


    问题现象:
    连接低压浪涌仪器并选择电容器/电容器模式。 机器不充电


    初步分析:
    1、相同的环境、相同的浪涌仪器、机器(不同的充电 IC );采用 TI 充电芯片,机器不能充电,而使用 SGM 充电 IC ,机器可以充电
    2.即使从板上移除 OVP 也不能充电。 检查它是否由 OVP 的过压保护引起
    3、从波形比较来看、SW 开关频率的差异导致仪器电容瞬间下降到3V 以内、导致无法充电
    请帮助确认。 谢谢!


    以下波形:
    浪涌仪器输入端子(探针1)、浪涌仪器输出端子(探针2)、充电 IC SW 信号(探针3)

    以下是上述图片的放大图像

    SGM 充电 IC 与竞争对手的波形比较如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们将检查并回复您。

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    参考 d/s 上的8.3.3.1不良源鉴定、 如果检测到不良源(上述条件2)、器件会每2秒重复一次不良源鉴定例程。 连续7次失败后、该器件会设置 EN_HIZ = 1并进入高阻态模式。 当器件处于高阻态时、电池为系统上电。 需要重新插入适配器和/或 EN_HIZ 位切换才能重新启动器件运行。 插入适配器后、会自动清除 EN_HIZ 位。 这是您观察到的吗?

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    我们观察到的关键是 VBUS 在50us 内从5V 快速下降至3V、即使我们将 VINDPM 设置为4.4V、您能否告知 VINDPM 的响应/环路时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    它通常在数百微秒范围内。

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    感谢您的信息。 实际上、它具有不良源检测功能并开始快速充电、如下面的波形所示(CH2:5V 总线、CH3:SW)。  BTW、BQ25882的软启动时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们正在检查并将返回给您。

    谢谢、

    Ning

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您可以尝试在启动时不启用 SYS 上的负载吗?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    产品为移动 POS、无法断开 SYS 负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请移除 SYS 负载并查看是否可以启动 SYS。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    最终产品是移动 POS、即使适配器未插入、SYS 也具有电池电源。 此外、它是多层 PCB、我们无法移除 SYS 负载、我们已移除 LCD 显示屏、SYS 现在位于100mA 周围。 SYS 始终具有电源(8V、与电池电压相同)、挑战是 VINDPM 不起作用、即使我们将 VINDPM 设置为4.6V、也会降至3V、建议您使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    通过其他渠道支持此功能。 螺纹被视为闭合。

    谢谢、

    Ning。