This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC28025:启动时 UC28025

Guru**** 2593550 points
Other Parts Discussed in Thread: UC28025, UC3825A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499080/uc28025-uc28025-at-startup

部件号:UC28025
主题中讨论的其他器件: UC3825AUC2825A-UC28 EP

工具/软件:

您好、

我 注意到  UC28025在启动时有一种奇怪的行为。

在启动时、它以相同极性发出7个脉冲。

在 OUTA OUTB 之间低于 I measured 的图中:  

这会导致脉冲变压器饱和并使 Vgs 保持高电平、从而导致开关烧毁

我们尝试在同一电路板中切换到 UC3825ADWTR、它在启动时运行良好、双极信号在启动时立即正常:  

这是  UC28025的预期行为吗?

   在 –40°C 到100°C 的温度范围内、UC3825A 控制器是否具有相同的引脚排列?  

请您就此提供帮助。 谢谢。

此致

Steve Lesnik。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为、您需要为 UC28025获取 FA、假设脉冲来自 OUTA 和 OUTB。

    您可以尝试使用 UC2825A-UC28。EP