This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2825A:如何使用 UC2825A 的 OUTA 和 OUTB 信号生成同步整流器驱动器信号

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2825A, LM5035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499023/uc2825a-how-to-produce-synchronous-rectifier-driver-signal-using-outa-and-outb-signal-of-uc2825a

零件号:UC2825A
主题中讨论的其他器件: LM5035

工具/软件:

 你好 专家,  我想 使用 uc2825a 全桥设计,但这个设备只有两个驱动器输出. 了解 如何 驱动  同步整流器

 MOSFET 使用 OUTA 和 OUTB 产生 SRA 和 SRB 信号、如下图所示?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于全桥转换器、您需要两个半桥驱动器。  

    每个半桥驱动器可驱动对角 MOSFET。

    SRA 和 SRB 需要匹配、如所示。 您需要添加延迟电路来确定死区时间。 所以这不是一种简单的方法。

    为何不使用高级控制、例如可产生 SR 信号的 LM5035。  

    如果要使用 UC2825A、需要添加分立式电路才能实现。