This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV772:PTLV77201PDBVR

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499004/tlv772-ptlv77201pdbvr

器件型号:TLV772

工具/软件:

尊敬的团队:

我想使用 TLV772。 但我不知道如何 计算 R1和 R2。

我需要您的帮助来提供 R1和 R2的解决方案。

1. Vin=5V、Vout=2.2V  R1/R2≈2.6667且 R1+R2 < 330K Ω

2.  Vin=5V、 Vout=3.3V、  R1/R2 = 4.5和  R1+R2< 330k Ω

谢谢。

BR, Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Linda:

    使用1%电阻值时、以下是最接近的选项:

      R1 = 20kΩ、R2 = 7.5kΩ、Vout = 2.2V

      2. R1 = 11.5kΩ、R2 = 2.55kΩ、Vout = 3.306V (比3.3V 设定点高0.2%)

    我建议使用类似这样的分压器计算  器:实际 E 系列电阻的分压器计算器

    另一种方法是将 R1+R2 = Rtotal 改写为 R1 = Rtotal - R2、并代入第一个公式。 然后可以将 R1/R2 =比率重写为 R2 = Rtotal/(比率+ 1)。

    这样、您就可以根据总电阻的函数求解其中一个电阻。 然后、您可以调整总电阻以找到一个标准值的 R2值(请参阅 E 系列值列表、例如首选数的 E 系列-维基百科)、然后 选择一个合适的 R1值以尽可能接近您所需的比率。 但是、这可能需要几次迭代才能获得尽可能接近的匹配。  

    此致、

    Alex Davis