This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS723:TPS723的 EN 电压

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499163/tps723-the-voltage-of-en-for-tps723

器件型号:TPS723

工具/软件:

尊敬的 TI:

我们的设计: TPS723的使能引脚连接到输入电源(-5V )。
是否可以使用-5V 来启用器件?

请参阅数据表: 将此引脚驱动至负值以下
使能阈值(-1.5V)用于打开稳压器。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rence、

    感谢您的查询。

    使能引脚在高于+1.5V 和低于–1.5V 时有效。在您的应用中、将使能引脚驱动至-5V 将启用(打开)稳压器。  

    此致、

    丹尼尔·E.