This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:使用此器件来通勤 LED

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499251/lmg1020-use-this-device-to-commute-a-led

器件型号:LMG1020

工具/软件:

您好:

我想知道我们是否可以将 LMG1020与 BGA 型 GaN FET 结合使用 来通勤 LED、如所示  

https://ams-osram.com/products/leds/color-leds/osram-osram-ostar-projection-power-le-b-p0mq 的1纳秒脉冲为6A?

提前感谢您提供的任何建议。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、LMG1020能够驱动纳秒范围内的 GaNFET、但最小输入脉冲宽度为1ns、需要考虑上升和下降时间。 LMG1020可能无法恰好达到1纳秒。

      

    流经 LED 的电流取决于外部 GaNFET。

    谢谢、

    Walter