This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24630:不存在电池时 Stat1和 STAT2开启

Guru**** 2664525 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499537/bq24630-stat1-and-stat2-on-when-no-battery-present

器件型号:BQ24630

工具/软件:

您好、  

从我所能看到、该器件的行为一如往常、但 Im 与 STAT1和 STAT2引脚有些混淆。  

我将它们连接到 MCU 和 LED、如下图所示。 我注意到数据表中显示有 LED 或 MCU、我意识到它可能不适用于 MCU、但我不明白为什么它不适用于 LED。

我将 MCU 设置为模拟输入、没有上拉或下拉。

我的输入为15V。 在未连接电池的情况下、STAT 引脚上的 IM 读数为9.2V、因此有足够的压降来点亮 LED。  

有人知道为什么我看到这个下降?

我还随附了 SNR 线路脉冲的图像。 我认为根据 图20、脉冲是正确的。 电池检测时序图  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亮起。 愚蠢的错误。 我抬起了 MCU 的引脚并且 LED 已熄灭-明天进行检查以确保其所有行为正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    如预期那样。 愚蠢的错误。 我抬起了 MCU 的引脚并且 LED 已熄灭-明天进行检查以确保其所有行为正确

    很高兴听到、如果有其他需要、请告诉我。

    此致、

    基督教。