This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:触发内部电流限制时将发生的情况

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1H100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499562/tps1h100-q1-what-will-take-place-when-triggering-the-internal-current-limitation

器件型号:TPS1H100-Q1

工具/软件:

您好专家、

我的客户正在评估 TPS1H100-Q1、我们发现有两个电流限制。 客户将使用内部电流限制、这意味着我们将 CL 引脚缩短到 GND。

他们想知道在触发内部电流限制(通常为10A)时会发生什么情况? 器件是否会将电流限制为10A、直至热关断或直接禁用 MOSFET?

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、  

    外部电流限制部分所述的相同闭环用于内部限制。 该器件将调节 FET 电压并将电流钳制在10A。 在达到热限值之前或除非发生硬接地短路情况、否则器件不会直接关闭通道。  

    谢谢您、  

    Sarah