This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:EVM

Guru**** 2537630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494446/bq25505-evm

部件号:BQ25505
主题中讨论的其他器件:BQ25570

工具/软件:

在评估 BQ25570 EVM 上的 BQ25505时、我们能否简单地将 BQ25570芯片替换为 BQ25505器件? 我们是否需要更改任何跳线或其他元件?  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    您的客户是否要使用多路复用器功能?   否则、可以移除降压元件、并且引脚10、11 和12可能通过导线改变用途。   如果是这样、则很难使用 BQ25505修改 BQ25570EVM。  我将直接通过电子邮件与您联系。

    此致、

    Jeff

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    对于具有多路复用器特性的 BQ25505修改 BQ25570EVM、我也很感兴趣。 您能帮我解决这个问题吗?

    TI 会持续支持 BQ25505多长时间? 此 IC 似乎非常适合我们的应用、但如果 BQ25505EVM 不再可用、我不确定是否应该使用它开始新设计。

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    没有停止销售 BQ25505的计划。  由于要向欧盟发货、EVM 停止发货。  如果不需要多路复用器、则升压充电器与 BQ25570的升压充电器相同。  如果您确实需要多路复用器、修改 BQ25570以适应 BQ25505是不切实际的。   

    将 BQ25570EVM 替换为 BQ25505需要对以下无源器件和布线进行修改:

    1.移除电感器 L2、双 FET Q2、电阻器 R9

    2. 将 R8移至 R10

    3.将 R6连接到 R9的顶部焊盘、将 R7连接到 R9的底部焊盘、每个焊盘呈45度角、可以在中间点焊接在一起

    4.将中点连接到 R6/R7节点

    此致、

    Jeff