This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:适用于多个电源轨、具有锂离子电池充电功能的单裸片 PMIC 解决方案

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ25505, TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494147/bq25798-single-die-pmic-solution-for-multiple-power-rails-with-li-ion-battery-charging

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件: BQ25505TPS2121

工具/软件:

TI 团队大家好、

我正在寻找一种单芯片电源管理解决方案、它可以处理多个输入电源、为锂离子备用电池充电、提供多种输出电压、同时支持通过 I2C/SPI 进行通信以进行监控。 以下是详细要求:

输入电源:

  1. 外部输入源:5V 至20V

  2. USB 输入源:5V

  3. 太阳能电池板输出: 2V, 0.3W(AdafruitProduct Link)

    • 太阳能电池板将始终保持连接状态、但在夜间它将无法使用。

    • 在这种情况下、将使用 USB 输入、外部输入或备用电池。

备用电池:

  • 3.7V 锂离子电池、7800mA

  • 必须使用任何可用的输入源(外部/USB/太阳能)为电池充电。

  • 需要内置电量监测功能来监测电池状态。

输出功率要求:

  • 12V @ 350mA

  • 5V @ 2A

  • 3.3V @ 2A

控制和监控:

  • 电源系统应可通过 I2C 或 SPI 通信进行监测和配置。

所需特性:

基于优先级的电源选择(在输入之间自动切换)
为太阳能电池板提供高效 MPPT 充电支持(例如:SPV1050TTR)
具有安全特性的电池充电管理
通过电量监测实现电池监测
用于控制和状态监控的 I2C/SPI 通信

您能否建议使用 TI 提供的能够满足这些要求的单芯片 PMIC (电源管理 IC)?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruvit:

    我并不知道单芯片 PMIC 能够提供所有这些功能。  BQ25798电池充电器具有多路复用器驱动器、可在2个输入之间切换。  它的 SYS 输出是 MINSYS 电压或电池稳压电压(即不是3.3V 或5V 稳压电压)中的较高者。  因此、需要2个升压转换器和1个降压转换器来提供输出。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的答复。

    目前、我使用六种不同的功率调节电路:

    • 5V 降压转换器

    • 电池充电器

    • MPPT 太阳能能量收集器

    • 12V 升压转换器

    • 5V 升压转换器

    • 3.3V 降压转换器

    我的目标是 尽可能减少元件数量 并尽可能简化设计。

    太阳能发电机组 可能需要单独的 IC、但如果有 单个 PMIC 集成其他功能的系统、这是理想情况。 您知道有哪款 PMIC 适合我的要求吗?

    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruvit:

    BQ25798充电器具有 MPPT 功能、但在低于3.6V 电池板输入时不起作用。  您可以在 https://www.ti.com/power-management/multi-channel-ics-pmic/products.html 上搜索 TI 的 PMIC。   https://www.ti.com/reference-designs/index.html 上有一些参考设计 、可能包括使用多抽头变压器的多输出解决方案。

    您的功率级别不会相加。  0.3W 面板无法提供以下电源:

    • 12V @ 350mA

    • 5V @ 2A

    • 3.3V @ 2A

    要从2V 太阳能电池板供电、您可以使用 BQ25505。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    这一次、我使用了不同的方法。 我需要一个可以提供以下输出的降压/升压转换器:

    • 5V 降压输出

    • 3.3V 降压输出

    • 12V 升压输出

    降压/升压转换器的输入电源将来自 PMIC、用于管理电池充电、太阳能、外部 VIN 和 USB 电源。

    PMIC 的 VSYS 引脚电压最高可达18V、具体取决于可用的电源。

    您是否知道有任何符合这些要求的合适降压/升压转换器?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruvit:

    TI 没有此类 PMIC。  我不支持降压/升压转换器、仅支持充电器。  带 TPS2121的 BQ25798可通过3个输入多路复用器为电池充电。  但同样、充电器的最小输入为3.4V、这个值低于太阳能电池板的 VOC。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、下面我来创建降压/升压转换器的新主题。

    此致、

    Dhruvit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我找到了一款符合我所有降压配置要求的 IC。

    我想确认 BQ25798是否可以在未连接外部电源、但将3.7V 电池连接到 PMIC 时在 PMID 或 VSYS 引脚上提供非中断的5V 电源。

    期待您的澄清。

    此致、
    Dhruvit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruvit:

    798无法在 SYS 上提供稳定的5V 电压并为电池充电。  798可以在 PMID 上提供稳定的5V 电压(IF)  

    1、由于 VBUS 和 PMID 之间只有一个 FET、因此施加 VBUS = 5V 的电压为电池充电。  请注意、从负载 PMID 拉取的电流从可用于为电池充电的3A 电流中扣除。

    2.如果主机 I2C 在移除 VBUS 后启用备用模式。

    此致、

    Jeff