This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560:调整输出电压设置确认

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500802/tps54560-adjusting-the-output-voltage-setting-confirm

器件型号:TPS54560

工具/软件:

尊敬的团队:

请帮助确认 R1684和 R1687设置在 Vout 12V 下是稳定的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kevin  

    由于 FB 基准电压为0.8V、因此采用这些反馈电阻器时的 VOUT 调节目标为~ 11.04V。

    - EL