This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:EN 上拉电阻器

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500775/lm5116-en-pull-up-resistor

器件型号:LM5116

工具/软件:

我将在嘈杂的机器人环境中实施 LM5116、并尽可能减少高阻抗网络、从而避免受到附近噪声的影响。

我的最大输入电压约为50V。

LM5116上的建议上拉电阻为1M 到输入电压、但这远高于我更喜欢的电压。

数据表指出、此引脚上的输入偏置电流在 VEN=100V 时为90uA (最大值)。 这是 EN 引脚消耗的最大输入偏置电流、还是它可以承受的最大电流?

数据表稍后在第6.3.2节中提到了以下内容

数据表建议使用1M 上拉电阻、但随后建议可将其降低至100K"在低输入电压下"。
然后说"如果不需要此功能、EN 引脚可以直接连接到 VIN "。 我最初假设高上拉值是为了限制流入 EN 引脚的电流、但数据表建议您只需将 EN 直接连接到 VIN。

因此、90uA 的最大输入偏置电流是 EN 引脚的特性、还是必须控制的指定限值?
EN 引脚上具有~50V 电源电压时、可以施加的最小上拉电阻值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim  

    您可以在无需任何电阻器的情况下将 EN 直接连接至 VIN、但这也意味着您无法在施加 VIN 时远程关断器件。 换句话说、如果不需要该功能、EN 引脚可以直接连接到 VIN。  

      如果您通过电阻器(例如100k)将 EN 连接到 VIN、则可以使用外部漏极开路/集电极开路开关远程关断器件、但当器件处于关断状态时、这个100k Ω 将产生漏电流(例如、 50V/100k =500uA、比器件的关断电流大500倍)  

    为了尽可能减小此漏电流、您必须增大 VIN 和 EN 之间的电阻、在这种情况下建议使用1MΩ Ω。  

    此90uA 是 EN 引脚上施加100V 电压时该器件从100V 灌入的最大电流。   

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Eric、我主要想确认是否存在基于内部 EN 钳位二极管上的一些漏电流或应力允许的最小上拉电阻、当我看到 EN 引脚可以根据需要直接连接到 VIN 时、这很令人困惑。

    这给了我想要的信息、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢选择 TI。 如果您有任何疑问、请随时与我们联系。
    - EL