This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:通过 LMG2100R044 GaN 模块控制降压转换器(使用 LM5148)

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG2100R044, LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500803/lm5148-to-control-buck-converter-with-lmg2100r044-gan-module-using-lm5148

器件型号:LM5148
主题中讨论的其他器件:LMG2100R044

工具/软件:

您好:

我现在正在从事一个300W 工程、因此我希望使用 LM5148作为峰值电流控制器并使用 LMG2100R044作为开关。

我可以从 LM5148块函数中看到

电流检测电路是一个差分电路、因此要让 LM5148控制 LMG2100、我需要 LM5148 HO 引脚上的逻辑基准与 LMG2100的 HI 引脚相同

为此、我将 LM5148的 SW 引脚连接到 GND。 但在我阅读数据表时、我没有找到关于内部电流检测电路的任何信息。

有人能告诉我、这对于内部电流检测电路来说是否合适吗?

此外、由于 SW 引脚始终连接到 GND、集成自举电路能否正常工作?