This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:FOD 校准发送器

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51003
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500364/bq51003-fod-calibration-transmitter

器件型号:BQ51003

工具/软件:

您好:

我们正在考虑使用 BQ51003进行新设计。 我们可以在哪里 购买用于校准 FOD 的发送器?

我注意到有人 在下午得到答复;这是一些秘密信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Raman

    FOD 校准发送器不再可用。

    我们有几种方法可以解决 RX FOD 校准问题、该方法在很大程度上取决于设计和功率级别。  这将需要在设计上分享很多,这是最好不要在公共论坛上做。  在过去、PM 已经很好地完成了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    谢谢你。 有道理。

    TI 或许可以考虑编写应用手册或将来的其他材料、为不同类型的设计提供可用的选项。