This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25308:BQ25308RTER 充电终止电流查询

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500355/bq25308-bq25308rter-charging-termination-current-inquiry

器件型号:BQ25308

工具/软件:

您好、TI 专家

客户对 BQ25308RTER 的充电终止电流有疑问。

客户应用了 BQ25308RTER 并进行了测试。

-电池规格: 3.7V / 2300mhA

1、蓄电池启动电压:3.634V
2、充电电流:1A
3.充电终止电流: 100mA
-充电电流的10%

4、充电时间:约4小时
-开始:14H00M
-结束(100mA):17H53M

由于电流充电电流为1A、因此我在数据表中建议应用 RICHG = 40.2KΩ Ω。

但是、由于充电时间大约需要4个小时、我想进一步缩短充电时间。

为了缩短充电时间、是否有办法可以将充电终止电流从电流100mA 减小到230mA 左右?

如果充电电流(ICHG)为1A、但 RICHG 值不是40.2KΩ Ω、而是23.2KΩ Ω 或更低的值、则会出现问题吗?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在接近充电终止时增大 ICHG 或禁用器件。

    RICHG 决定 ICHG。 请参阅 9.2.1.2.2充电电流设置。

    谢谢、

    Ning